This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件搜索

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728057/part-search

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLENERGIA

我可以使用哪些德州仪器代替 Arduino Nano、超声波范围传感器、红外范围传感器、电磁阀、充电端口连接器、 充电显示屏和 LCD 屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 用户、

    请注意、这些论坛旨在获取德州仪器产品的技术支持、我们在 TI 非常重视这些产品。 这不是批评或以其他方式冒犯他人的地方。 这些论坛不容忍这种行为。 请将讨论限制在手头的技术问题上。

    我将删除此主题上前面的回复。  TI 团队将支持此主题的发展。

    谢谢、

    Jim Carrillo

    在线支持经理

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rokkam、您好!

    您是否已访问 www.ti.com/.../select.html -这将是一个很好的起点。

    我们的 EK-TM4C123GXL 可以替代 Arduino、但我们在论坛上不支持 TM4C 的 Energia、因此您可能需要改用 MSP430。

    这一要求太广泛,无法在我们的论坛上单独作出答复。 以下是您可能希望针对项目的不同部分考虑发布到的其他一些论坛:

    Arduino: e2e.ti.com/.../166
    传感器:在 e2e.ti.com/.../或www.ti.com/.../BOOSTXL-SENSHUB 上查找合适的论坛
    充电:在 e2e.ti.com/.../上查找合适的论坛
    LCD 屏幕: www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1