This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 Hercules RM42 Lauchpad 安装驱动程序时出现问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727498/problem-installing-driver-for-hercules-rm42-lauchpad

我不熟悉 Hercules RM 微控制器、我购买了 Hercules RM42 Launchpad…… 我关注 www.ti.com/.../spnu588.pdf 、但我的驱动程序有问题...

当我连接电路板时、会发生以下情况:

 无法运行任何演示、因为:

未找到演示板。
插入 Hercules 开发板并重试。

 

是否有解决此问题的想法? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、
    根据您在 Hercules RM42x LaunchPad 快速入门指南上的帖子,我的问题是吗?
    您的操作系统是什么版本?
    您是否在另一个 USB 端口中尝试了插入式 USB 电缆?
    我可以从您发布的图片中看到、您还有一个设备与驱动程序有问题。 您是否检查了 PC 的所有驱动程序是否均已安装?

    此致、
    米罗