This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何将 XDS110检测为 USB 器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189605/tm4c1294ncpdt-how-to-detect-xds110-as-a-usb-device

器件型号:TM4C1294NCPDT

我希望 TM4C1294NCPDT 作为 XDS 器件通过 USB 进行检测。 (来自维尔京群岛)

请告诉我具体步骤。
(硬件侧和软件侧)

硬件方面
我认为硬件侧需要 TM4C1294NCPDT、JTAG 连接器和调试探针。

开关侧
我认为这是 CCS (用于构建和加载程序)。

我将 XDS110文件 boot_loader.bin 或 boot_loader.AXF 加载到 TM4C1294NCPDT 的 ROM 地址。

之后、写入 firmware.bin、TM4C1294NCPDT 将被识别为 XDS110器件、对吧?