This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:动态更改引脚功能(GPIO、SPI)

Guru**** 2617835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727448/rtos-tm4c1294ncpdt-dynamically-change-pin-function-gpio-spi

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: 冲击

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在 TM4C1294NCPDT 微控制器上运行 TI-RTOS。 我的应用需要能够在 SPI 模式和通用 GPIO 模式之间动态更改某些引脚(例如、PA4/PA5)的功能。

我知道可以使用 GPIOPinConfigure 函数将引脚设置为外设模式(SPI)、但不确定如何在之后将引脚设置为常规 GPIO 模式。 此外、GPIOPinConfigure 函数是否在 BIOS 启动后工作?

谢谢、

svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    例如、在完成 SPI 功能后、如果要将 PA4重新用作 GPIO 输出引脚、您可以执行以下操作:

    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_4);
    GPIOPinWrite (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_4、GPIO_PIN_4);//将 PA4设置为高电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商的 Charles 遵循海报的线索回答了海报的问题。

    也就是说、正如我的公司所说 的、"动态地重新编程 FPGA "–成功地-超过20年-应该(通常必须)考虑(其他)点!

    • 首先-在没有"推销"的情况下-海报(HIs)确定了(API 缺失) 'GPIOPinConfigure()'函数所呈现的"缺乏一致性"!   即使存在此类缺勤的"技术原因"、也应至少进行详细说明(有些)。   海报的问题完全有效。
    • 更大的问题-  考虑到"动态再利用" 时(CB1被认为是"第一个"使用该语言) -必须采取额外的"注意/考虑":
      • PA4在 SPI 模式下提供"bi-di" SPI 数据或传统 SPI0TX。   现在-由于这个引脚是"共享的"-必须真正考虑影响-如果(其他/共享的)连接端-寻求"驱动 PA4高电平!"   如果启用 SPI 模式- PA4设置为发送-以及"其他/共享"连接(也称为"驱动高电平")-我们有 (致命) "输出到输出争用!"  (这是什么味道?)   一击!
      • 此外、如果 PA4处于 SPI 模式-这次接收-和"其他/共享"连接(仍然)"驱动高电平"-则争用将在"其他/共享"引脚和(远程) SPI 器件之间进行传输!   并且-引脚 PA4 -作为 SPI_RX -很可能会通过此类数据争用来证明"已配置"!   双击!

    这种 "动态 再利用"有许多(潜在)好处 、 但必须实施更高的"系统意识增强"。   和(赦免)-这似乎已被"禁用"。   必须正确且定期地使用"联锁"、以防止"损坏组件"或创建"非法数据"通道。   这(通常)意味着:

    • SPI 主器件、SPI 从器件和"其他/共享"器件-必须(以某种方式)知道"所有 器件-它们"连接到 PA4!"的状态   减去这种(意识)——麻烦等着你!   (这种意识)可能会证明"棘手..."
    • 我们公司的许多客户在正确管理这一(共享信号)实施方面"遇到困难"-通常、任何/所有好处(通过所谓的"节省引脚")-都是不可避免的!

    难道不是一个“绿边角”——可以悬挂吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这正是我所需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坚持-还有另一篇文章 (之前)-介绍了"截然不同 的观点!"

    在这样的细节上有魔力(奢华)!   可能是 “系统方法”...  特朗普只有“CU”分析?