This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:用于通过命令行刷写 CCS 编译图像以进行自动测试的 Linux 实用程序/工具链。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188554/am2431-linux-utility-tool-chain-for-flashing-ccs-built-images-via-command-line-for-automated-testing

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们正在设置自动化的日常测试、我们需要一种方法来通过 CCS 使用脚本刷写映像。

脚本控制台

  • 是否可以使用命令行运行"脚本控制台"脚本(即不使用 CCS GUI)?  

Uniflash

  • 目前 Uniflash 不支持 AM243x
  • 是否有计划添加对 AM243x 的支持、或
  • 是否有替代工具可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我将此主题转发给我们的软件工具团队、以获得进一步的帮助。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="550140" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188554/am2431-linux-utility-tool-chain-for-flashing-ccs-built-images-via-command-line-for-automated-testing "]我们正在设置自动化的每日测试,我们需要一种方法通过 CCS 使用脚本来刷写映像。

    您有多个选项。

    [引用 userid="550140" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188554/am2431-linux-utility-tool-chain-for-flashing-ccs-built-images-via-command-line-for-automated-testing?]是否可以使用命令行运行"脚本控制台"脚本(即不使用 CCS GUI)?  [/报价]

    脚本控制台脚本主要是 DSS 脚本。 DSS 脚本当然可以从命令行运行。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCtoFmXB.aqHFNswmb6Dg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    请注意、脚本控制台脚本可能具有一些特定 于脚本控制台的附加命令。 您需要删除这些呼叫。

    请注意、还有一个基于 DSS 的实用程序、称为 loadti、本质上是一个命令行加载程序。 它只需启动调试会话、连接到目标并加载程序。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APTlbjPVSx2Y60AlJCPW8A__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    如果您只需使用 CCS 程序加载器加载可执行文件、loadti 会很有用。 如果更需要在目标上刷写图像的过程、则需要使用自定义 DSS 脚本。

    [引用 userid="550140" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188554/am2431-linux-utility-tool-chain-for-flashing-ccs-built-images-via-command-line-for-automated-testing "]

    Uniflash

    • 目前 Uniflash 不支持 AM243x
    • 是否有计划添加对 AM243x 的支持、或
    • 是否有替代工具可用?
    [/报价]

    目前尚未制定具体计划来支持 UniFlash AM243x。

    我相信 Sitara 团队开发了一种替代工具。 它与 CCS/UniFlash 无关、我不知道它的详细信息。 我建议启动一个新的线程、以请求更多信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM64x/AM243x 的 SDK 支持以下闪存工具、您可以考虑使用这些闪存工具并提供任何反馈

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_FLASH.html

    谢谢、

    Rajesh Vanga