This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HALCOGEN (4.6.0)中的模块变灰

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727241/tms570ls3137-greyed-out-modules-in-halcogen-4-6-0

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在"General"(常规)选项卡中、我看到一些模块呈灰色显示。 这意味着什么(不存在,由于某种原因未启用,不需要配置,...)?

此致

 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    HALCoGen 尚不支持灰色模块。

    此致、
    米罗