This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:改变时钟频率时测得的时钟节拍的差异

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727014/tms570ls1224-difference-in-measured-clock-ticks-when-changing-clock-frequency

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我正在使用 PMU 测量代码。 我想知道的是、当我使用160MHz 的微控制器测量我的代码时、时钟节拍数大于以较低频率测量时的时钟节拍数。 同一代码的时钟节拍数不应保持不变?

PS:代码仅是纯粹的计算、不依赖于任何其他事件

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik、

    数据表包含一个标题为"需要等待状态"的部分。 本节包含一个图像、显示随机存取闪存存储器的等待状态数(以 CPU 周期为单位)。 这包括导致流水线丢失的数据提取以及指令提取。 您可以看到、数据等待状态的数量每50MHz 递增一次。 您观察到的周期差异可能是由于等待状态数量增加,这取决于您比较的两种频率(160MHz 和??)。

    此致、
    Sunil