请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
我们使用以下工具在 TMS570LS3137微控制器上刷写映像:
XDS200 USB 仿真器
CCS 版本8.0.0
生成的.out 文件大小约为300KB。 当使用仿真器将.out 文件加载到闪存组0时、
案例1:
在二进制数据可用之前,我可以在内存浏览器中看到数据(这是使用函数“_coreEnableFlashEcc_”启用闪存 ECC)如果我尝试访问 binay 数据不可用的闪存,我会看到“目标无法读取0x---- "。
案例2:
在未启用闪存 ECC 的情况下(在启动代码中添加了注释"_coreEnableFlashEcc_"函数调用)、我能够访问所有闪存位置。 当我尝试访问二进制数据不可用的闪存存储器时、我在表达式窗口中看到"0xFFFFFFFF"。
是否有人可以帮助说明这种情况的发生原因?
如果数据不可用且启用了闪存 ECC、是否有任何方法可以访问闪存?
提前感谢。
此致、
Kalyan