This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:将来自 tcpEcho_EK_TM4C1294XL_TI_TivaTM4C1294NCPDT 的以太网代码添加到我的定制代码中。

Guru**** 2591880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/726234/rtos-tm4c1294ncpdt-adding-ethernet-code-from-tcpecho_ek_tm4c1294xl_ti_tivatm4c1294ncpdt-to-my-custom-code

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

            我正在尝试将以太网模块添加到我的定制应用中。 我已使用 NDK 中的 Global 将 NDK 添加到我的应用中。 我还添加 了 TCP、UDP 和 IP (不含 IPv6)。 我添加了类似的任务

netOpenHook()、tcpHandler()。 但我遇到以下错误

错误:套接字未创建。

我正在使用以下头文件

#include

我要附加.cfg file.e2e.ti.com/.../MicroPLC_5F00_GUI.cfg

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    头文件 #include  给出了以下错误

    无法打开源文件

    此外、当我将1ms 计时器设置为计时器自动启动模式时、它会发生故障。

    FSR = 0x0002
    HFSR = 0x40000000
    DFSR = 0x00000001
    MMAR = 0xe000ed34
    BFAR = 0xe000ed38
    AFSR = 0x00000000
    正在终止执行...

    那么、我如何解决这些问题呢。

    当我修改 tcpEcho_EK_TM4C1294XL_TI_TivaTM4C1294NCPDT 示例时、不会出现这些问题。 所以我认为它的配置有问题、但我无法解决。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够解决除1 ms 计时器问题之外的问题。 当计时器触发时、如果我保持在自动模式、则会发生故障。

    我附加了修改后的.cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../2061.MicroPLC_5F00_GUI.cfg

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1ms 计时器在做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     以下例程产生了问题。

       GPIO_WRITE (Board_ADC_CONVST、Board_LED_OFF);  // Board_ADC_CONVST
       对于(i = 0;i < 2;i++)
       {
            ;
       }

       GPIO_WRITE (Board_ADC_CONVST、Board_LED_ON);

       我曾使用 GPIOTIVA_PE_3作为 Board_ADC_CONVST。   但当我使用 GPIOTIVA_PE_2时、它开始工作。

     第871行 Hwi_excHandlerFunc (exstack、LR) 出现故障。

       那么、PE_3的问题是什么

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有人能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    Digvijay