This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 UART 端口映射

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187031/tmdsemu110-u-xds110-uart-port-mapping

器件型号:TMDSEMU110-U

大家好、

我对 XDS110的 UART 功能有点困惑。

在用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sprui94)中、我们提到了1个 UART、据我所知、它指的是辅助连接器上的 UART 端口。 到目前为止,食物也是如此。

但是、当查看器件管理器时、会显示2个 COM 端口:

更多信息、请查看此页面、该页面可通过 Google 找到: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

还提到了、使用 cJTAG 时、TDO 和 TDI 可用作 UART。
您将在 CCS 中找到一个明显涵盖以下内容的设置:

我的问题是什么 COM 端口映射到哪里。

哪个 COM 端口映射到 XDS110的物理辅助端口?
另一个端口映射到何处?
使用 cJTAG 时、"Auxiliary COM Port Connection"选项会有什么变化?

非常感谢、
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    您要连接哪个设备?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个一般性问题、在回答时应考虑到任何特定的器件。 (当然、如果您想使用 cJTAG UART、器件必须支持 cJTAG)。

    但是、目前我们使用的是 C2000 F28003x µC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我明天会回来。 今天是美国假日。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    它映射到目标器件上的 SCIA。 您仍需要为 SCI 执行所需的引脚多路复用。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    您提到的问题有哪些?

    到控制器的映射是否取决于硬件布局? 您的答案是否与评估板相关?

    我提出这些问题是为了了解如何在新的硬件设计中使用它。

    如果您向我指出正确的信息、我还想在文档中阅读这方面的内容。

    谢谢、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偶然、论坛建议我使用以下主题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673240/tm4c1294ncpdt-xds110-debug-probe-uart-port-mapping-pin

    对此、我将回答如下:

    哪个 COM 端口映射到 XDS110的物理辅助端口?
    XDS110类辅助数据端口

    另一个端口映射到何处?
    在 XDS110内部、它与用户无关

    使用 cJTAG 时、"Auxiliary COM Port Connection"选项会有什么变化?
    该 COM 端口映射到 TDO 和 TDI、而不是连接到 XDS110的物理辅助端口

    您可以确认这一点吗?

    谢谢、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    是的、没错。

    此致、Santosh