This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:我正在尝试使用信标编写一个闪烁 LED 的程序、您是否可以共享任何参考程序?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725970/rtos-tm4c123gh6pm-i-am-trying-to-write-a-program-blinking-led-using-semaphore-can-u-share-any-referance-program

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试使用信标编写一个闪烁 LED 的程序、您可以共享任何参考程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    下面是 GPIO 中断示例中修改的 gpiointerrupt.c 文件。 ISR (GPIO 回调)调用 Semaphore_pend 以释放将切换 LED 的任务。

    e2e.ti.com/.../3386.gpiointerrupt.c

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ****为项目 TASK_TivaTM4C123GH6PM 构建配置调试****

    "D:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    正在制作./src/sysbios/sysbios.aem4f ...
    gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    '生成文件:"./mutex.c"
    '调用:ARM 编译器'
    "d:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/Users/sateesh/workspace_v7/task_TivaTM4C123GH6PM --include_path="C:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/posix/ccs --include_path="D:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include --define=ccs"--subtrus=part_TM4page=c:code-ex-exp=gecure-code.compric_decurs=g=gecurs=g_ab-code.com_subsection=g_ex-codecures=g-code.com-code.com_ab-codecurb_ab-code.g=g=g=g_subsection=g_ab-codest-ex-codecurb.ab-code.com-code.page=g=g_ab-codecurb.ab-code.g=g=g.ab-ex=g.ab-ex-

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标'mutex.obj'的配方失败
    "./mutex.c"、第48行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/gpio.h"
    1在编译"./mutex.c"时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake:***[mutex.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****


    收到错误,先生请帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请打开一个具有更多说明的新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送头文件也会听到 ti/driver/GPIO.h 和"Board.h"在这里被占用我不知道请先生帮助我。