请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、
根据 PCNT 指令的文档(技术参考手册)、
-"当达到溢出计数(计数器值中的全部为1)时,PCNT 将停止计数,直到检测到下一个复位边沿为止。"
您能否向我们提供有关如何重置周期计数器的更多详细信息或可能的示例?
我们可以看到、一旦周期计数器达到溢出条件、PCNT 指令将进一步停止计数。
我们非常感谢您的快速响应。
请找到以下用例场景:
我们使用来自引脚0和引脚1的 PCNT 指令对脉冲计数进行采样。
2、引脚0与信号源相连、引脚1未与任何信号源相连。
3.对于两个 PCNT 指令(一个针对引脚0、一个针对引脚1)、脉冲计数递增(在 PCNT 指令中)。
注意:不确定在这种情况下、为什么引脚1的 PCNT 指令采样脉冲计数也会递增?
因此、对于 PCNT 指令、引脚1的采样脉冲达到所有 F、即使引脚0中存在有效信号、引脚0和1的脉冲计数也会为零。
这一问题的预期行为和进一步发展方向是不是?
此致、
M.Sreenivasan。