This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:USB 转以太网桥接软件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725402/tm4c1294kcpdt-usb-to-ethernet-bridge-software

器件型号:TM4C1294KCPDT

你(们)好

是否有用于实现基于  TM4C1294KCPDT 的 USB 转以太网桥接 器的代码?

我发现 Tiva 软件包中实现的 USB CDC 类没有以太网 类型

// usbcdc.h -通信设备类设备使用的定义。

//注:此标头包含与 USB 通信相关的定义
//器件类规范。 ACM 型号的接头已完成
//设备,但请求和通知定义特定于其他设备
//调制解调器类型、ISDN、ATM 和以太网当前不完整或
//省略。

我有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksey、

    我们在 TivaWare 中不支持 USB 转以太网。 我建议查看 USB 和以太网示例、了解它们的工作原理、然后集成这两个功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、感谢您的快速回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然建议的"方法"可能起作用、但它提供了"无"桥接实施、这证明了您的要求(至关重要)。

    您是否不会搜索(任何)现有的"桥接示例"-以及对两 位"桥接"候选人的研究 -提供(甚至)进一步的见解和指导?

    预计:

    • 数据速率不同  
    • 信号丢失 (瞬态或扩展)-在"桥接器"和"桥接器"或(甚至)"桥接器本身故障"之间
    • 错误识别-和(甚至)"错误校正"
    • 握手"机制"-实现更精确、更智能的数据传输

    是否要求每一个都要面对挑战 、这种"桥梁"的作用。    

    在您研究(任一)通信模式时、这些(关键点)都不可能"恢复"。   然而、"所有"都证明很重要-它们不是吗?

    有(许多外部) 技术来源-可能会"通知并建议"您的"桥梁创建"。   如果您愿意投入(部分)时间/精力来确定(部分)此类来源-我的团队(当然)能够添加(更多)。   从而构建"更广泛、更深入的途径"-通向"成功之桥!"

    铸造一个(远更宽)“桥接搜索网”-似乎(明显)... 不是吗?    "一个也只有一个"(如此有限)搜索-证明 远非最佳。   (当然-避免所有"桥梁细节!")

    "金点子-不要经常-立即掉在脚部或脚部周围!"