This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725416/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!


我在我们的产品中使用 Tiva TM4C1294NCPD 控制器。 通过 TI RTOS 编写的控制应用程序。 现在、我正在尝试使用具有 USB CDC 通信协议的引导加载程序更新微控制器中的固件。 TI 是否有任何现有或可重复使用的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anoop、

    很抱歉、我回复了您的帖子、并回答了其他人的问题。 我将向 TI-RTOS 团队发送您的请求、因为他们可以更好地评论 TI-RTOS 的引导加载程序示例。

    TivaWare 作为 USB 引导加载程序示例、例如 boot_serial、但我在一开始看不到等效的 RTOS。 不过、我怀疑您只能使用 boot_serial 来与 TI-RTOS 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-RTOS 产品中提供了 USB 示例。 由于我们假设用户将更改源(例如描述符)、因此源代码包含在 USB 项目中。

    Todd