This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:需要 USB 大容量存储器件示例代码

Guru**** 2483995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725375/tm4c123gh6pm-usb-mass-storage-device-example-code-needed

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

大家好、

我向这个 TI 世界乞讨,我的问题是我想把 tm4c123ghpm 用作一个大容量存储设备,所以 我需要一些示例代码和一些有关这个项目的建议..... 我正在寻找一些人的积极回应…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我建议将我们的 USB_DEV_msc 示例从 DK-TM4C123G 移植到您的 LaunchPad。 您可以在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g 中找到这些项目

    您将需要剪切与显示屏相关的任何代码、因为这是 DK 电路板的特定代码。 USB 功能本身应该可以轻松移植。

    这将是最快的途径让您开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jacobi

    感谢您的回复,请告诉我,tm4c123ghpm 到底是如何作为大容量存储设备工作的,以及我为此做了什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Prashant Shirur"]我向这个(世界)乞讨... 请告诉我...确切地说...[/引述]

    "你"-准确描述"-你是如何进入这样(绝望)的情况的、这是否公平?

    您所寻求的"积极回应"-最经常来自"尽早运用自己的(分配的)任务-并持续和专注的努力。"     (乞讨(很少)会产生"确切!")

    希望您能"从这种经历中学习"、以便(未来)任务能够在绝望中执行...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是写“开始”,而是写乞讨
    我对此表示抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这(真的)不重要-核心问题不是两个方面?

    • 您能否从您(相当清楚)对(假设的)学校任务的"失败方法"中学到知识?
    • 您将来能更好地回应吗?

    有( 其他)... (可能)为您"做功课/分配"-教什么?   (除了鼓励您再次 "避免任务!")

    必须有其他人接受(相同)任务-您应该咨询他们-这很明显-不是吗?

    随着"任务的截止日期接近"、您似乎几乎没有完成项目的机会(即没有机会)。   是否最好提前(而不是稍后)告知您的"讲师"困境?

    有时、我们必须经历"相当严重的损失"-提供动力和驱动力-实现"行为改变"!