This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S6911:申请 SW-LM3S (StellarisWare 完整版)下载。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S6911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724646/lm3s6911-request-for-sw-lm3s-stellarisware-complete-download

器件型号:LM3S6911

我们使用一些基于 LM3S6911 MCU 的以太网到 RS485转换器板、我们需要修改其软件。 遗憾的是、当我们尝试下载 SW-LM3S 软件套件时、我们看到自2018年6月7日起、该软件套件已被删除以供下载。 有人可以帮助我们并提供 SW-LM3S (StellarisWare 完整)下载链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    Stellaris 器件为 NRND、德州仪器不再提供 StellarisWare。 如果您以前使用 StellarisWare 进行开发、请查找您公司内的某个人下载的版本。 E2E 上不会提供 SW-LM3S 页面上所述的 StellarisWare。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    很抱歉、但为什么我在这里询问这个文件、如果我只想找我公司内的某个人并将其带到这里?

    我们没有 SW-LM3S 文件。

    也许有人在这里拥有它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    如果您使用 SW-LM3S 和 LM3Sx 器件制作了一款产品、那么您应该已经在内部准备好了。 如果没有、则不应使用该器件进行设计、而应使用 TM4C123x (或 TM4C129x)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果该供应商"允许"-我的公司拥有、"StellarisWare 9453"-(最后一个)涵盖(LM3S 和 LX4F)的版本。
    通过论坛的"PM"车辆是我们的首选-同样也是在供应商的"祝福"下。