This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:tms570lc43x/rm57 launchpad canfd 通信问题?

Guru**** 2590760 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724959/ccs-tms570lc43x-rm57-launchpad-canfd-comunication-question

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一个 tms570lc43x/rm57 launchpad。 我想通过该板与 canfd 通信。
我想知道是否有办法……
原理图中有 dcan1、2、3、4、它们通过 dcan 设置 halcogen?
还是可以在该板上进行通信?
我还想知道在测试时如何执行它。

在上一 halcogen 所示的示例中、仅显示了 CAN 环回。

我想解决这个问题。 我想请您确认。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ricky、
    TMS570LC43x 和 RM57Lx 支持 CAN 协议版本2.0 A、B 部分。 为了使用 CAN FD 进行通信、应使用外部控制器和收发器。 如果您可以接受 CAN、则应将外部 CAN 收发器连接到 launchpad、因为没有这样的板载收发器。 DCAN 模块信号暴露在 LaunchPad 连接器上。 您可以通过 HALCoGen 设置 DCAN 模块。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我没有那么沮丧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以考虑使用此 CAN FD 控制器: www.ti.com/.../TCAN4550-Q1

    此致、
    Sunil