This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 差分模式

Guru**** 2593310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725034/tm4c123gh6pm-adc-differential-mode

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

IAM 使用 TM4C123系列 Launchpad、我想在差分模式下使用 MCU 的 ADC。

我已经浏览过微控制器的数据表、但我无法完全理解差分模式。 作为差分 ADC 的新功能、我想澄清一下我的疑问

我的输入信号是10Hz 正弦波(+/- 1V)或(2Vp-p)。 我的问题很少:

ADC 是单极差分输入还是双极差分输入?
2.VIN+只能具有正输入电压、还是我们也可以发送负电压? 该引脚是否会读取正弦波的负周期?
VIN-引脚应提供什么电压范围? 我们能否为其提供恒定电压?
输入共模电压是多少?它与 ADC 转换有什么关系?
如果我用放大器放大低振幅信号,那么我应该将 ADC 范围内的最大增益设置为多少? (例如、 假设原始信号为(+/- 1mV)。 我应该设置多大的增益?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在单端模式和差分模式下、所有 ADC 输入都必须在0V 至 VDDA (通常为3.3V)的范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遵循 快速 详细信息-"锁定"您的问题: (航班等待-这必须快!)

    1.  供应商明确指出- ADC 仅接受单极(>=0V)输入。  (所有引脚!)
    2. 如上所示-不允许电压(<0V)!  是-通过正确使用"电压偏移"、您可以适应波形的负周期。   请阅读(下面)以了解实施方案。
    3. 为 V_IN (-)提供恒定电压表明您的"输入信号"不是差分的。    此类(平衡)差动信号的许多优点-将丢失!
    4. 共模电压是指在两个差分输入信号上均匀地"留下深刻印象"的电压。  (这通常是"噪声"。)   适当的"电势放大器"将抑制该共模电压、而"通过/接受"则抑制"适当的差分(平衡)电压。"
    5. 从上面-您应该(现在)意识到、提供给 ADC 的"峰值差分电压"一定不能超过 "VDDA - VSSA"。   (或器件的 VDD-VSS -存在(否) VDDA 时***出现(您的)情况!)   回复:您的示例-具有2mV 峰值信号-增益将为3300/2 -不是吗?   而且-这证明对于单个增益级来说是过度的-甚至对于两个增益级来说也是如此!   (请注意、您的信号将始终包含一个"噪声参数"- 并且噪声 将像您所需的信号一样被放大(仅限)!   (除非您部署了"高级信号技术")

    为了适应(近)或交流(AC)波形-这些波形在基 准电压"上方和下方"对称-您可以通过"关闭 放大器、将其设置为 ADC 最大电压输入的"一半"来"符合 MCU" MCU 的输入电压限制。  (即1.65V)  -您的差分(+)将看到~1.65 (以上)的电压、即"失调电压" (GND 上方~3.3V)-而差分(-)将看到 ~1.65 (以下)的电压、即"失调电压"(~0V)。   

    您应该注意、当您的"双极"信号接近0V 时、您的差分放大器输出将"收敛" 到该"偏移电压"。   (即~1.65V)  之后、每个电压将"移动"(对称)-一个在上方-一个在下方-该"偏移电压电平"-因为双极输入信号在电平上升高...

    都很清楚?   正在滚动-车轮向上-再见...