This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CCS 6.1.3版的 TDP

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724828/compiler-tdp-for-ccs-ver-6-1-3

主题中讨论的其他器件:TM4C123BH6PGE

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在 CCS V6.1.3中为 TM4C1234bh6pge 开发 TDP。

执行项目时、内存未使用目标板初始化为 RTRT TDP 应用程序

目标连接成功

已成功加载数据

目标运行成功

但不会生成输出文件。

与已执行的输出 RTRT 输出控制台相比、GEL 输出文件/存储器初始化没有发生

能否有人建议如何获取 GEL 输出:完成内存初始化

谢谢!

Ramana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramana、

    通过查看 tm4c123bh6pge.gel 文件、我可以看到、当执行 GEL 函数 MEMORY_INIT()时、将显示消息"GEL OUTPUT:Memory Initialization Done"。 此函数在调试器启动时以及实际连接到器件之前执行。 因此、您只会在首次启动调试器时看到此消息、而不会在两次运行之间看到此消息。

    它唯一要做的就是为调试器设置内存映射、即告诉调试器有效内存在哪里。 它未初始化存储器。 我将在设备端与其他人联系、以帮助解决这一问题。

    此致、
    John