This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:中断以运行一组代码

Guru**** 2590300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724846/tms570ls3137-ep-interrupt-to-run-a-set-of-code

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!  

我有一组需要经常运行的代码。 我在 main 中有一些代码、我想在 main 中包含一个计时器中断、以便代码集能够经常运行。

在 TMS320 (C2000)器件中有一个 CPU 定时器、要执行此操作的代码将类似于 ConfigCpuTimer (&CpuTimer0、150、95);  

TMS570LS3137 (Hercules)器件中是否有等效产品?

非常感谢、

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini、
    RTI 和 HET 模块可被用来生成周期性中断。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水