This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电源问题

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725016/tms570lc4357-power-supply-issue

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在使用 TMS570LC4357 Hercules 开发板。 如下面所述、TP 之间应存在电压差。 但我始终得到0V。 问题出在哪里?我能得到电路板原理图吗?

此致、

Usman Blinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman Binder、您好!
    所有 TP 都相对于地面! 例如,TP14至 GND 应为1.2V;TP15至 GND 应为1.2V;TP16至 GND 应为3.3V....
    TP14至 TP15是电阻器 R140上的电压。 该电压与内核消耗的电流成正比。

    您可以从此处下载原理图: www.ti.com/.../tmdx570lc43hdk

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢你的答复。 不可以、它仍然为0V。 我认为其中一个 IC 烧坏了、这就是我无法获得3.3伏和1.2伏的原因。 DS2和 DS4 (用于1.2V 和3.3V 指示) LED 熄灭、仅 DS3和 DS5 (用于5V 和12V 指示)亮起、这表示电压转换器发生故障。 我认为我需要一个新的电路板。

    或者还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、
    3V3和1V2电压稳压器似乎不工作。 原因可能是稳压器损坏或短路(两个稳压器都具有故障保护功能)。

    此致、
    米罗