This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HALCOGEN:是独立于双核的、这意味着两个代码都可以独立运行代码或必须运行相同的代码

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724489/ccs-halcogen-are-the-dual-core-independent-meaning-both-code-can-be-running-independent-code-or-have-to-run-the-same-code

器件型号:HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

我对使用 RM46L852感兴趣、是要运行不同代码的内核、还是两个代码都必须运行相同的代码

我希望能够在第二个内核运行主代码时运行一个内核、获取输入信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    双核始终在锁步中工作。 它们不能配置为运行独立代码。

    此致、
    Sunil