This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HalCoGen 4.07.00 - CSP

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711891/rm48l952-halcogen-4-07-00---csp

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGENSAFETI-HALCOGEN-CSP

我 已尝试针对 我们当前的微控制器配置运行所有的单元测试, 我们遇到了以下问题:-

 

ADC 1-未通过4个测试-似乎与 G0SAMP 关联- ADC 通过所有测试时很奇怪

               adcInit、adcGetEVTPin 和 adc1GetConfigValue

 

CRC -未通过中断测试–即在启用任何中断测试的情况下,测试“挂起”,我可以在生成的测试代码中看到正在启用的中断…。 但除此之外、我还需要您的帮助。

 

ESM–结构不兼容-编译失败。  如果需要、编译调试日志可用

 

FEE -编译失败-如果需要、编译调试日志可用

 

GIO–端口 A 失败- gioGetPort、gioGetConfigValue

 

HET 1&2,PMM      这些失败了,但我还没有开始看这些

 

我们将 HalCoGen 4.07.00与 HalCoGenCSP 搭配使用、如有必要、请参阅可用清单中的详细信息。

 

请尽快告知、以便我可以为我们的认证完成此任务。

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiyarasan、

    我们要求对前面提到的编译器和 HalCoGen 版本提供支持、详情如下。请注意、该项目已经运行了4年、编译 器今年1月被"锁定"、经过验证、并于今年2月获得批准。 正如您所期望的那样、我们不希望 在  认证机构重新认证新编译器以及重新运行所有 LDRA 测试等方面花费大量精力和额外成本 Tau 的日期是2015年,是围绕 HalCoGen 4.02--我可以看到的。 我们的工具集晚了很多、因此需要一些支持。

    TI Code Composer Studio

    CCS 版本:6.2.0.00050

    TI Code Composer ARM 编译器(包括链接器)

    ARM_v15.12.3.LTS

     

    工具名称

    工具版本

    HALCoGen (硬件抽象层代码生成)

    HALCoGen 04.07.00发布于2017年


     

    我是否可以要求您恢复到该工具集并再次运行编译。

     

    此致

    Andy Walsh

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我使用相同版本的工具(CCS 6.2、ARM_v15.12.3.LTS、Halcogen 04.07.00)和编译配置测试了您的工程、但它的工作没有问题。

    我在这里附上了我的编译日志。

    此致、

    Kalaiyarasan

    e2e.ti.com/.../2656.CompileLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    对于 HET、它在寻找 HET 配置指针"CONFIG_REG_ST1"、这个指针变量已经在 HET 测试用例文件中被声明。 但在您的情况下、您会将 HET 配置作为单独的文件传递。 因此、您需要在该文件内声明 CONFIG_REG_ST1。 我已经测试过、就像这样、它对我很有用。


    此致、
    Kalaiyarasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kalaiyarasan