主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 SAFETI-HALCOGEN-CSP
我 已尝试针对 我们当前的微控制器配置运行所有的单元测试, 我们遇到了以下问题:-
ADC 1-未通过4个测试-似乎与 G0SAMP 关联- ADC 通过所有测试时很奇怪
adcInit、adcGetEVTPin 和 adc1GetConfigValue
CRC -未通过中断测试–即在启用任何中断测试的情况下,测试“挂起”,我可以在生成的测试代码中看到正在启用的中断…。 但除此之外、我还需要您的帮助。
ESM–结构不兼容-编译失败。 如果需要、编译调试日志可用
FEE -编译失败-如果需要、编译调试日志可用
GIO–端口 A 失败- gioGetPort、gioGetConfigValue
HET 1&2,PMM 这些失败了,但我还没有开始看这些
我们将 HalCoGen 4.07.00与 HalCoGenCSP 搭配使用、如有必要、请参阅可用清单中的详细信息。
请尽快告知、以便我可以为我们的认证完成此任务。