This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:TMAS570LC4357 Launchpad

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711917/launchxl2-570lc43-tmas570lc4357-launchpad

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

主席先生,

我想用两个 tms570lc4357控制器制作自己的电路板、该控制器将使用增量编码器驱动4个 BLDC 电机。 我已将 LAUNCHXL2-570LC43原理图作为参考。 我希望有两个用于对两个器件进行编程的微型 USB。 但我想知道我是否应该将 TMC129ENCPDT (存在于 Launchpad 中)保留在我的定制 PCB 中。 我发现 TMC129ENCPDT 是 Tiva C 系列控制器。 此外、我还想知道  将其保留在 LAUNCHXL2-570LC43中的目的、以及它将如何在我自己的定制 PCB 中为我提供服务。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    您不必将 TM4C129x 放在电路板上。 TM4C 用作内置 XDS110仿真器。 您可以添加14引脚或20引脚 JTAG 插头、并使用外部仿真器。 2个 TMS570 MCU 的 JTAG 信号轻松地进行了菊花链连接。

    如果您只需要1个内置 XDS110仿真器、请在电路板上添加1个 TM4C129x 器件和1个 USB 接头、并为2个 TMS570 MCU 的 JTAG 信号使用 DIA希 链、

    如果要为2个 TMS570器件使用2个独立的内置 XDS110仿真器、则需要2个 TM4C129x 和2个 USB 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    在我的定制板中、我需要通过 UART 提供数据传输(中断模式下为10字节的帧)。 如果我使用 LIN 1模块作为 SCI 兼容模式或 SCI3模块。我正在尝试使用 LIN1模块中的 scisend()作为 SCI 兼容模式来编写代码。 但无法实现。 我需要1Mbps 的波特率(精确)。我发现在 LIN1模块中可以实现精确1Mbps。 请提供帮助。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    可使用 LIN1/SCI1或 SCI3。 实际波特率可以是937.5khz。 请尝试不同的波特率:例如9600hz、115200hz。