您好!
我有一组 TMS570评估板、ADC1引脚0和7提供的读数始终低于其他引脚。
例如、我已通过试验电路板总线将所有引脚连接到同一信号、并通过修整电位器驱动它们。 然后我对 ADC 进行饱和处理、使其全部读取4095。 但引脚0和1显示的值较低:
一个电路板:
AD1[0]:395x
AD1[7]:3960
另一个电路板:
AD1[0]:398x-4000
AD1[7]:4045
当我让所有输入悬空(它们通常只是拾取60Hz EMI)时、我可以看到这些减小的值。
我做的一个实验是将引脚1接地。 这对引脚0没有帮助、并使引脚2也开始读数低于预期值。
我只使用 ADC1,并使用 adcStartConversion()在50Hz 的 SW 中触发它。 所有 ADC 时序都是 HCG 使用的默认时序。
请提供任何帮助。