This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:汽车扫描仪/测试仪

Guru**** 2483995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710114/launchxl2-tms57012-automotive-scanner-tester

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

您好!

我刚刚介绍了 Hercules TMS570LS12x。

我对编程比较陌生、主要是使用 Arduino C 代码进行编程。

查看此电路板的规格、我认为它可能正是我和许多其他人所期望的。

其目的是使用它来测试和记录数据、LIN、CAN-Bus、Flexray、UART、 UART 双工、PWM 单线和 PWM 双线。

希望还能连接 RPI TFT、以便进行直接调试和信号分析。 主要用途是记录和发送记录的数据。

该器件是否足够强大、可用于执行任务?

这似乎比在 Arduino 或 RPI 上使用多个单独的屏蔽层要便宜得多。

任何帮助都将是伟大的,我将在其他论坛上高兴地进一步分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Durante、

    是的、TMS570LS12x 微控制器功能强大、可以轻松满足这些通信接口的性能要求。 RPI TFT 也可以通过专用 SPI 端口进行连接。

    您可以从以下网址订购我们的低成本开发套件(LaunchPad): www.ti.com/.../LAUNCHXL2-TMS57012

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的响应、最后收到了开发套件。 这在欧洲有点难找到。 但最终得到了管理

    想知道是否有人有时间帮助开发该项目?

    是否有人将此作为业余爱好专业进行培训?

    我真的想开始博客并构建它、看起来很多人都在寻找这样的项目、除了基于 RPI 和 Arduino 的项目。

    再次感谢

    杜兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Durante、

    希望您的项目正在取得进展。 您能否将先前的答案标记为"已验证"、以便关闭此主题?

    此致、
    Sunil