This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305-18

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713748/tps3305-18

如上所述,现在我有问题。当我按下复位按钮时、tps3305-18输出没有响应。 此问题的原因可能是什么? 我测量3.3V 的电源质量、1.8V 的电压都非常好。Ω 、WDI 输入为高电阻状态。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有人可以给我一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user4973896"]是否有人可以向我提供一些建议?

    感受到您的痛苦-但其中的(疼痛)可能不会"自给?"

    关于您的建议请求-请注意:

    • 此论坛重点关注 TM4C MCU 系列 (您来到这里仍是一个神秘的问题-您的 TPS 器件似乎是电压监控器) [但可能- MCU 监控器-如果是真-值得提及]
    • 未提供到您的设备的链接-这是(通常)必需的。  ("减轻您的"会"助手的负担 crüe -他们的议程上有(其他)项)
    • 我很仔细地看了您的原理图(看起来是 PCad)、并认为"POReset"是器件的输出引脚。    本应该对此进行解释...   我现在注意到、RST 和/RST 都可以用作输出
    • 不会注意到您确定"输出"失败的"只是如何"。   "输出"是否可以是"脉冲"-这是短暂而不是持续的?   (因此传递未注明的内容-除非 您已将范围设置为捕获/查看-"非常简短的事件!")   DMM 最"不可能"注意短持续时间脉冲!
    • 我怀疑引脚"WDI"应该"浮动"。   (您会注意到-高电阻)  始终-器件输入引脚应连接到 VDD 或 VSS -通过上拉/下拉电阻器最安全地完成-连接到电源轨。  (VDD 或 VSS)
    • 提供有关器件"用途"的更多详细信息(即一些详细信息)始终是明智之举。   海报并非总是选择"最佳/最合适的器件"- 可能会提供卓越的器件建议-但(仅限包含此类"用途信息"的情况下)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题很可能是由 R130引起的。 由于/MR 引脚在内部通过上拉电阻上拉至 VDD、因此当您按下/MR 处的复位按钮时、R130充当电阻分压器的底部电阻器、顶部电阻器位于器件内部。 如果您短接 R130、这可确保按下按钮实际上会将/MR 拉到 GND 电位、这将满足数据表规格表中提供的 VIL 要求。

    请提供反馈、如果此修复程序可解决您的问题。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Michael DeSando1"]如果您短接 R130、这可确保按下按钮实际上会将/MR 拉至 GND 电势

    海报的原理图显示"R130"为0Ω-很明显-它(已经)短接!    0Ω-(诊断)-"Sthing the (R130)"(原谅)出现 "without Merit (无品质因数)"。    有一个外部上拉电阻器(馈送到 R130的开关侧)、根据供应商的评论("内部上拉电阻器")、这似乎是多余的。

    海报将 WDI 标记为"高电阻"-这是"最常出现的第一个诊断响应" -(可能)表示"浮动"-这是最常见的-不好!   实际上-器件的数据表命令引脚"WDI"定期脉冲。  (例如、在1.6S 中)  (它也可能(可能)保持高电平-认真阅读/审查数据表时未发现这种情况!)

    经常-当需要“精细细节”时... 事实证明有必要进行'RTFM'-在这样做时-以下情况表明:

    因此-如上所述:

    • 先前(第一次诊断发布)正确推测/Reset Output 是一个'Pulse ( 持续时间为200ms)-如果(仅) DMM 用作'output monitor'、则可能会'Missed'。   也就是说、如果引脚/MR 保持低电平-长时间保持-那么输出将延长-等于/MR 激活的时间-加上200ms 的"脉冲时间"。  (因此适应- DMM 监控。)
    • "WDI 引脚"(如果悬空)的高电阻(不清楚)不正确。  此外、数据表仅规定 必须实现"稳定过渡"、以防止复位处于活动状态。  (至少、约定要求引脚 WDI "上拉"-如果"正常转换"的"源"尚未可用、则该引脚应处于"上拉"状态。  (这种情况出现在这里)  请注意、供应商的时序图(技术术语如下)"提示"-因为它仅显示器件对长时间"低逻辑电平"的响应-这可能意味着"高逻辑电平"(可能)可以逃避可怕的复位!

    鉴于上述情况-它可能只是证明(部分)价值、以便在之前提交的"不可知海报"上继续阅读/审查。   (即使是"外部人员"-尤其是当提交的内容"高"时...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此项目是否仍需要其他支持? 请提供一个示波器捕获、其中显示了 SENSE 引脚/MR 和 RESET。 这将有助于我们更好地理解问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在海报上讲话可能会更好-我只是尝试提供诊断指导。
    注意-提供了海报的"感应"销! (在他的示波器盖上标记为 VDD!)
    向"选择 R130"(继续)提供(小)值的建议-海报原理图显示 R130为0Ω……