This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:在 Fapi_doBlankCheck 中挂起

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/714012/tms570ls1227-hanging-in-fapi_doblankcheck

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

请访问 attached.e2e.ti.com/.../3465.FeeProblem3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先尝试运行 HALCoGen 中提供的 FEE 示例? 这些示例可在帮助->示例中找到。

    如果示例在器件上正常工作、则应调试/验证 RTOS 完成的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是、当不处于特权模式时、我调用 TI_FEE 写入同步例程。 我正在运行 FreeRTOS。  我看到过使用 SVC 中断来执行特权模式的示例、这看起来很麻烦。 是否有方法可以在无需进入特权模式的情况下实现永久性存储器变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只能在特权模式下写入 FEE 组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入特权模式的最佳方式是什么? 此操作是否必须通过 SVC 执行? 是否有简单的方法来声明在特权模式下运行的例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回答了以下主题中的类似问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/632209

    这应该会有所帮助。