请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-TMS57004 主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、 TMS570LS1224、 HALCOGEN、 TMS570LS0432
大家好、
我正在使用 Bq76pl455和 TMS57004开发锂离子电池的电池管理系统。 在此过程中、我每秒需要 bq76pl455的样本数据并执行 BMS 任务。 但由于任务数量庞大、我无法在1秒内完成任务 计算。 我想使用具有更高 RAM 和速度的微控制器。 在产品页面上、我发现 TMS570LS1224和 TMS570LC4357微控制器具有比 TMS57004更高的 RAM 和速度。
那么、如果我为 TMS570LS1224和 TMS570LC4357生成 halcogen 文件、那么我是否可以使用我为 TMS57004编写的相同 CCS 代码来构建 BMS?
此外、 我是否需要对使用 TMS570LS1224和 TMS570LC4357的硬件执行一些更改?
此致、
单位