This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCZAD:有关底层填充实现的查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713683/tm4c129cnczad-inquiry-about-underfill-implementation

器件型号:TM4C129CNCZAD

大家好、团队、

 

由于提高了稳健性、我们的客户正在考虑使用填充不足。 根据客户的电子邮件,客户正在用填充不足的方式覆盖其电路板,客户正在将其放入炉中。 (温度为120°C / 15分钟)。

首先,客户希望了解您的专家对此的建议/意见。 这意味着。 客户想知道是否有问题。 如果有任何有关填充不足的规格/用户指南、我们不胜感激。

 然后,您是否听说 TI 的客户对此器件使用的是填充不足?

我不相信 TI 建议使用底层填料。 但是、请允许我确认。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎您好、
    我建议您的客户查看有关 BGA 封装布线和建议的 TM4C129系统设计指南。 www.ti.com/.../spma056.pdf。系统设计指南未提及底层填料建议。 我了解到、填充不足可能会为芯片和 PCB 之间的机械键合带来一些好处、并可实现更好的热传递和应力耗散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以将这个问题解决为(非常)合格的"董事会议院"?

    虽然他们不太可能对该供应商的特定器件"确切了解"、但他们的"标准组装流程"在 这个确切的主题领域中是否不可能产生"更相关(即直接)的经验"?

    此外、该供应商的"BGA 实施方案"是否"不太可能"偏离"行业规范?"   (到底是什么意思-那?  (笑声)  因此被认为不太可能)

    "优秀的调查员"-采用"多个来源"-并针对 那些"经验最丰富且合格的人员!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的澄清。 此外,我还将与客户分享以下有关可靠性的白皮书。
    www.ti.com/.../spry319.pdf

    此致、
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    手枪式-可 cocked -升高到"头部水平"...