This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:TM4C1233H6PM

Guru**** 2930630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713865/tm4c1233h6pm-tm4c1233h6pm

器件型号:TM4C1233H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好、先生/女士

我们计划为我们的新产品(具有 Wi-Fi 和 GPS 的振动传感器)选择 TM4C1233。 必须额外提供1GB NAND 闪存。 器件完全由电池供电。

我们的主要疑问是,1GB NAND 闪存可以与控制器连接,也可以不连接。

您能否确认我们是否可以继续使用此控制器。

将使用的振动传感器是 ADXL345TCCZ。

请立即回复。 以便我们可以开始设计工作

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    您可以使用 TM4C123 MCU 的 SPI 接口与串行 NAND 闪存通信。 这是您的想法吗? 如果是这种情况、那么它应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的评论。

     实际上,我们搜索了具有 SPI 接口的1千兆字节 NAND 闪存,但它不可用。

    您能不能建议任何能够与 TM4C123 MCU 连接的1GB NAND 闪存。

    此外、具有并行接口  的替代 MCU 也对我们有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、
    我想、如果您通过 Google 搜索关键字"串行 NAND 闪存"、您将看到一些产品。 这是一个链接。 www.micron.com/.../serial-nand

    TM4C123不支持并行存储器接口。 如果这是您的要求、请考虑 TM4C129器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回复。
    我们计划使用 TM4C29 MCU、因此、您可以共享同一 MCU 的一些参考设计或应用设计。
    采用 NAND 闪存的设计很好。(并行接口)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、
    请查看此 TI 参考设计、该参考设计使用 TM4C129通过 EPI 接口与外部存储器连接。 这只是我们的示例。
    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129SDRAMNVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、中还有另一个小示例 /examples/peripherals/epi/sdram.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nithin James"]如果使用 NAND 闪存进行一些设计,则效果会更好。

    是否可以询问-为什么要考虑" NAND 闪存-并且只考虑 NAND 闪存"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们需要收集振动传感器数据并将其存储360天、根据移动应用命令、这将通过 WiFi 模块进行传输、因此我们正在考虑使用1GB NAND 闪存进行存储。 此外、我们还有用于无线通信的 WiFi 和 GPS 模块。 如果您有任何其他解决方案、请推荐...

    以及以下项目的 Pls calrify;

    TM4C129推荐的 MCU 是否支持 RTOS 或非 RTOS?

    需要使用哪些 IDE、调试器和编译器?
    有哪些驱动程序可用、例如 USB、UART、SPI 和 I2C 等?

    谢谢、
    镍薄型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    我们为 TM4C129提供 TI-RTOS 以及 TivaWare 支持。 TivaWare 附带适用于器件中所有外设的驱动程序。 推荐的调试器选择将是 CCS、当然、如果需要、您也可以选择其他调试器、例如 IAR。