你好
我想将我的器件(具有 SD 卡或串行 EEPROM 等外部存储器的 TM4C 或 MSP432)连接到 PC、原因有两个:
我的设备的外部存储器的某些部分应可从 PC 文件管理器作为驱动器和进行访问
1.可以通过将新应用程序(例如 hex-file)复制/粘贴到此驱动器上来执行固件更新、
随后、(引导)加载程序会从外部存储器检查此新应用程序并将其安装到 uC 内部闪存区域。
2.可以使用文件管理器读取、写入和删除一个/一些简单格式的文件(例如 csv、txt)、
这些文件可由 UC 读取并用于定义其某些行为。
无法访问外部存储器、例如无法卸下 SD 卡。
我的器件将具有带 GUI 的图形 LCD、因此可以向最终用户提供一些指导、以便正确执行 FW 更新(如果需要)。
这个想法与 mbed 方法类似、但我不知道涉及哪些额外的硬件和固件。
是否有任何 LaunchPad (e.g.EK-TM4C123G)适合(在添加 EEPROM 后)测试我的概念的实现?
我可以使用哪些示例项目开始?