This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva ARM cortex M7

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713938/tiva-arm-cortex-m7

您好!

TI 是否已经或即将在不久的将来发布基于 ARM cortex M7的微控制器?

我只是出于好奇才问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您当地的销售办事处(前提是您有"良好"关系)证明您提出此类请求的"版本"要好得多。
    您可以(也)注意(过去)计算机公司所有者-他在宣布他的“即将推出”新产品时... "销售中的一个高峰-他的现有产品!"   (10分-第一分-以确定(著名)'广播员'...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 我将咨询当地销售办事处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "解决您的问题"的帖子是"高于您的问题"。 您的帖子只是"已确认"-同意 e2e 需要大幅改进的海报指导-很少-了解 e2e 的解释... (但他们技能很高——在杀人的时候“就像!”) 优先级错误-显示时!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈姆... 我的错误。 更正了。 非常感谢您的回答、这太幽默了。 祝你度过美好的一天! 你让我微笑 跟美国一样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇-还是(再次)我的心! 我永远不会嘴——有人会大声喊叫——“crüe”禁止“喜欢”(怀疑)——最多只能说……  你 crüe 不是“你”的错误——再一次地说,这是禁止/无明的…谁不能抓住— —人类的基本动力!

    当然、这不是我的朋友... (如果您"愿意"想要"内部信息")-转到论坛的登录-启用"对话"、然后启用 PM Moi。   我们已经使用 ARM Cortex M7好几年了-可能会证明它对您的需求很有用...  然后执行-单击"类似"按钮-挑战-所有"无姓名/无身份"(专家)-"预期"海报时间/努力-没有 "向"的任何好处-永远不是有效的策略!    (我女朋友的“金鱼”-这个周末受托“我的照顾”(总是很高的风险)知道这一点!)   

    他受过训练、"摩擦"粘着的便条-附在他的水族馆-提醒(Moi)追逐"钓鱼"猫...  (即我的 CAT!)

    这篇文章将在所说的那只鱼的“”上“自毁”——你(和我)宣誓后,“什么也不知道!”   而且-"请注意"(近双子)"备用金鱼"-购买"以防万一"-且超出了保险范围...