This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:关于 BLDC 电机

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE, LM3S1627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713709/tm4c123gh6pge-regarding-the-bldc-motor

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件: TM4C123LM3S1627

大家好、

感谢大家在我之前的帖子中提出的建议。

     我正在开发一个完全基于我之前项目的新项目。 在我之前的应用中、我们使用 TM4C123GH6PGE 微控制器来控制三相交流感应电机、因为我们使用 PWM 技术和空间矢量调制将输入直流电压转换为三相交流电。 通过使用硬件、我们将感应两相电流并应用到电机输入端。在中、我们将使用 VFD (V/F)技术来控制电机速度。

因此、现在我想更换连接到 BLDC 电机的三相感应电机(客户现场的要求)。 因此、我热切地知道我可以将相同的硬件规格应用于 TM4C123GH6PGE 微控制器。

如果是、 运行和控制 BLDC 电机的速度需要在软件和硬件中进行何种更改。

如果不是、那么我需要做什么来解决这个问题。 如有必要、我请求您向我提供有关硬件和软件更改的清晰建议。

谢谢、

此致、

Srinu.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Srinu Vakada"]如果 需要,请您向我提供有关硬件和软件更改的清晰建议。

    就这些吗?

    而且-谁要定义"清楚?"

    您的"帮助者 crüe "是否应具备" 过去的硬件和软件"(至少)"关键/关键"部分的全部(并保留)知识?   真的吗?   那么、"更改的建议"是如何(正确)生成的?

    您请求“清晰”(通过建议“清晰”) ...  但是、您的帖子是否包含太多-这会使您的请求变得"清晰"?   

    可能会有一个"高度专注"(即"什么"紧密关注)请求-更好地工作-让您受益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,谢谢你给我一个答覆,

    我清楚地提到、使用了哪些技术来控制 A.C 感应电机。 即 PWM、空间矢量脉宽调制和用于控制 A.C 感应电机速度的 v/f 技术。 我们将感应两相电流并应用于电机输入。

    因此、根据我要控制和操作 BLDC 电机。所以我要求您、控制和操作 BLDC 电机或其他任何所需的东西是否足够?

    主席先生,请建议我发言。

    谢谢、
    此致、
    Srinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Srinu Vakada"]我清楚地提到,使用了哪些 技术来控制 A.C 感应电机[/引用]

    正如您所注意到的(请参阅上面的引述)、您(简要)提到的是"一般技巧"-是不是这样?

    然而-您正在请求"必要的硬件和软件更改"-(以及那些极好的更改-但(仍然)未定义的清晰度)-这证明与"一般技术"相去甚远(非常远)。

    同样、正如前面所述、由于您 现有的"硬件和软件"对 我们的帮助者而言是"未知"、那么 如何 (合理地)实施"正确、有效和高效的更改"?

    您选择了"考虑先前的建议、"紧密关注和简化"这会增加时间/精力、迫使您的帮助者不得不这样做!   (曾经)能证明您最感兴趣吗?

    请注意、您收到了一条(非常)有效的建议-如果仅此建议-   则可以接受该事实!

    此外- Alas -是否-非常令人信服(即显而易见)寻求 "特定工程设计帮助"-(仅稍微)关注/关注供应商备受推崇 的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,

    我将从直流源获取直流电压、并使用 PWM 和 svpwm 转换为三相。 之后、我们通过感应两个相位并应用于交流感应电机的输入、转换为三相 A.C 并应用于电机。
    在这里、我们使用 V/F 技术来控制电机的速度。

    那么、是否可以使用 V/F 技术或所需的任何其他技术来控制 BLDC 电机的速度?

    我们将使用 tm4c123gh6pge 微控制器对应用程序进行编程、并使用 Tiva 内部 SVPWM。

    请为我提供操作和控制 BLDC 电机所需的任何建议、以代替交流感应电机。



    谢谢、
    此致、
    Srinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里/其他地方有一个"长期记录"—真正"努力提供帮助"。

    我可以报告、几乎在10年前、通过采用过去的 LM3S1627 (来自收购的 LMI 公司)、我们(高度)成功地生产和销售了 BLDC 控制器、该控制器接受了最高57VDC 电机电源的 BLDC 电机。   在成功之后-我们迁移到了 LX4F23x -然后迁移到 TM4C123。   (我们不是'129的粉丝-速度太慢-显示控制缺失- imho...)

    霍尔传感器为 BLDC 电机提供了非常有用的"换向和速度控制"。    无传感器系统更具吸引力、但会增加复杂性、并且在(极)低速电机运行条件下可能(从未)与霍尔传感器匹配。

    BLDC 电机通常是"三相"、而这一(以及大多数) ARM 供应商提供四个 PWM 发生器、能够很好地适应"梯形 BLDC 电机控制"。   (如果您(两者)聪明且资源丰富-您可以实现"调制控制"、从而更好地调节电机扭矩输出并提高"低速 电机性能"。   

    请注意-这些 PWM 发生器(不是由简单 MCU 计时器生成的 PWM)能够"接近自动" 逐周期-电流控制-真正是电机(和其他)控制系统的"圣地"!   此外、还至关重要的是、"巧妙且严苛"(正确)的电机电流测量方法-证明了(几乎)控制电机扭矩的唯一方法-它将"我与 Boyz 分离!"

    我可以不停地"继续"-但我有一家技术公司要运营-您(仍然)必须"收紧您的注意力"-而不是"一次尝试整个解决方案"(这是(非常)年轻的人的特点) -我建议您"仔细考虑-然后找出您的五大 BLDC 控制设计问题"-在此处展示这些问题。    

    然后... 如果时间允许(注意-员工/我在这个(过去)周末工作)、我们会遇到问题-我会回应。   (可能-同样取决于工作负载-尽管总是-我可以做出一些(缩短)响应...)

    如果您接受此指南、并且(经过仔细考虑)制定并提出所要求的"五大" BLDC 控制设计问题、我将"尝试"提供更多详细信息。    减去该列表-其他人(几乎)一定会到达-请您帮助... 告别...