This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:UART 在没有仿真器的情况下闪烁。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712662/rm44l920-uart-flashing-without-emulator

器件型号:RM44L920

各位专家、您好!

我正在尝试找到 一种在没有仿真器的情况下通过 UART 进行刷写的方法。

我想知道这是否可能。

如果可能、请向我介绍任何有用的参考资料。

此致、

Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    您可以使用 UART 引导加载程序下载和更新应用程序代码。 但您必须使用 JTAG 加载引导加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    UART 引导加载程序在哪里? 您能否为我提供一个通过 UART 更新应用的指南?

    此致、
    Jay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    请下载 UART 引导加载程序及其用户指南。

    www.ti.com/.../spna190.pdf