This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713678/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C123CC3120MOD

我正在尝试使用 TM4C129XNCZAD UC 设计具有以下选项的设备。 我不熟悉 TI TM4C129系列、但我在 CCS 中使用了 TM4C123套件。

  1. 以太网、4xSPI、6个 UART (2个带 CTS/RTS、其余带简单 Rx/Tx、1个带 RS485)、4个 I2C、USB (首选 OTG/主机)、42个带有中断功能的 IO
  2. 用于3"+/5"/7英寸的 LCD 端口(用于各种应用)
  3. 用于驱动 CC3120MOD、16MBit 存储器、SD 卡接口的 SPI 端口、以及一个供将来使用的端口
  4. 如果我使用 SPI 驱动 LCD、图形库是否也适用于此显示屏? 还是图形显示库对 SPI TFT 显示屏不有用?

当我使用 PinMux 实用程序时、它为以太网生成了24个引脚、但我只看到了4根用于信号的导线和3个用于 LED 的引脚。 USB 也是如此。 此外、我还想将 UART0和 UART1用作简单 UART、其中仅包含 RTS/CTS、但它为其分配了全部8位。

如何告知引脚多路复用器不需要生成额外的信号? 或者、额外的信号对我的设计有什么好处吗?

还是使用了错误类型的 TM4C129? 如果是、请建议符合上述要求的正确选项。 我已将 TM4C129EVK 与我一起用于试用。 我选择了器 件 TM4C129XNCZADI3、因为我觉得这是堆的顶部、因此将具有所有的功能。 稍后、固件/软件团队将编写他们的固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Chandru INTECHSYS"]当我使用 PinMux 实用程序时,它为以太网生成了24个引脚,但我只看到了4根用于信号的导线和3根用于 LED 的引脚。[/QUERPING]

     首先、您在使用 PinMux 实用程序时是否收到任何警告或错误。 如果检测到任何引脚冲突、它可能会生成错误。 我不明白为什么您说有4根导线。 哪4根导线?

    [报价用户="Chandru INTECHSYS]]如果我使用 SPI 驱动 LCD、图形库是否也适用于此显示屏? 或者、图形显示库对于 SPI TFT 显示屏不有用?[/quot]

     图形库用于 LCD 接口。 我不认为您可以像使用基于 SPI 的显示屏一样使用图形库。

    [引用 USER="Chandru INTECHSYS"]此外,我还想使用 UART0和 UART1作为简单的 UART,只使用 RTS/CTS,但它为它分配了全部8位。[/引用]

    如果您不想将 CTS/RTS 用于 UART0/UART0、则只需如下所示取消选择不需要的引脚。