This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:避免未在 SOP 缓冲区中设置 RXERRCODE=所有权位

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711053/ccs-avoiding-rxerrcode-ownership-bit-not-set-in-sop-buffer

工具/软件:Code Composer Studio

当网络端口具有大容量和高速率数据时、错误将在特定时间段内触发。

RXERRCODE= SOP 缓冲区中未设置所有权位,这是 主机错误、 需要硬件复位才能恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    您的设置中是否启用了缓存? 如果缓存已启用、您能否在 MPU 设置中将 SRAM 配置为写入?