This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:从引导加载程序跳转时出现 ESM 错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713730/tms570ls3137-esm-error-at-jump-from-bootloader

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我的引导加载程序不执行任何 "安全初始化"测试、所有测试都在 halcogen 中取消选中。 引导加载程序通过 halcogen 3.5生成。

有一个通过 Halcogen 3.2编写的旧应用程序。 当从引导加载程序执行跳转到此应用程序时、首先我看到看门狗复位、然后设置 esmREG->ESTATUS1[2]、指示"RAM 奇数组- ECC 不可纠正的错误"。

我有另一个通过 halcogen 4.2编写的应用程序。 当从引导加载程序跳转到此应用程序时、我不会遇到任何错误。

在使用 Halcogen 3.2编写的应用程序上、当我在 cinit 中注释掉 pbist 和 ramECC 相关测试时、我不会遇到 ESM 错误。

如何解决此问题? 任何帮助/指导都很好。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用程序是通过 halcogen 3.2建立的、如果该应用程序自己在 CCS 上运行、则运行良好、不使用引导加载程序。 无论从引导加载程序跳转还是没有引导加载程序,在这两种情况下都运行相同的 pbist 相关测试。 那么、当从引导加载程序跳转时、哪些原因会导致这些与 pbist 相关的测试触发 ESM 组3错误?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否比较了 v3.2和3.5生成的源代码(sys_startup.c)? 3.5版本的工程是否具有 abort.asm 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当进行 RAM ECC 检查时、2位 ECC 错误将导致生成数据中止。 ABORT.asm 用于清除 ESM 组3错误(预期的自检错误)。