This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CPU 因未知原因变得非常热

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713640/tms570lc4357-cpu-gets-very-hot-due-to-unknown-cause

器件型号:TMS570LC4357
5月11日我购买了 Hercules 安全 MCU 开发套件。
直到昨天、我一直很好地使用它。
由于未知问题、今天使用 TMS570会突然导致 CPU 温度显著升高。 


我尝试从外部电路上断开该引脚、查看问题是否已解决、但温度仍然很高。
MCU 器件可能会损坏。
我听说 TI 有三个月的保修期。
更换或维修成本是多少? 是否可以免费更换? 我想知道
如果可以进行维修或更换、我想知道该过程
如果您能发送邮件至 dbtjd1102@naver.com、我们将不胜感激。

我购买时未加入此网站
如果您需要收据、我们会立即将其发送给您。
请尽快联系我们。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoosung、您好!

    如果您从 TI 网上商店购买了电路板、TI 网上商店将处理您的申请。

    如果您将电源插入电路板、是否有任何 LED 亮起? 您是否探测了 MCU 的电源? 1.2V 用于内核、3.3V 用于 IO。