This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:禁用 Launchpad 以从 CCS 加载程序

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712968/ccs-tms570ls1224-launchpad-disabled-for-program-loading-from-ccs

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在进行擦除闪存存储器中扇区的实验时、我来到了这个位置  

无法使用 CCS 加载新程序。  复位后、闪存控制器进入  

进入它一直处于忙状态(状态寄存器= 0x0990)。  该状态  

以某种方式禁用程序加载。   

现在、我了解了在复位后延迟后应执行复杂的实验。  

是否有工作圈?

谢谢、

Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grzegorz、您好!

    很抱歉我没有完全理解您的问题。 当 BUSY 位置位时、不允许同一组中的其他闪存操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、我只是想知道是否有任何方法可以从锁定中退出-从 CCS 调试器加载程序  

    被复位后发生的忙所阻止。  

    此致、谢谢

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grzegorz、

    复位后、CPU 将执行闪存中的代码。 代码卡在闪存擦除/编程操作中的某个位置。 在这种情况下、您无法将电路板与 JTAG 连接。 请尝试以下方法:

    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2.切换到调试窗口
    3.按住 RESET (nRST)按钮
    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5.尝试几次后应连接电路板

    连接后、请使用 CCS/TOOL/ON_CHIP_FLASH/擦除闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    再次感谢大家。   

    您的计划有效。  值得补充的是、在开始擦除之前、我必须关闭验证选项。

    此致

    Grzegorz