This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:调试探针更换

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712823/ccs-tmdsemu110-u-debug-probes-replacement

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我发现 带有 TI 20引脚连接器 调试探针的 XDS100v2缺货、最终被 TMDSEMU110-U 取代

该探针是否与 TM4C129XNCZAD 微控制器兼容?

我的工厂部署了一个采用此处理器的产品、并根据 XDS100V2调试探针直接在电路板上设计编程连接器。 我们有数千个装置、我需要确保我们的探头将来可以更换。

您可以在下面找到我们产品上实际用于对微控制器进行编程的 JTAG 接口连接器。

非常感谢、此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商代理应最好 地通知/建议。

    我是否可以建议-对于您的"未来设计"、ARM '10引脚、0.050"间距、双行'JTAG/SWD (较新版本)标准?   节约电路板"资产"是最受欢迎的...   和"是"-有"适配器"、可从20引脚、0.1英寸间距清晰转换到较新的-更少的"步速突起"- 10引脚标准。

    另请注意-移至"WD"可收集2个额外的 GPIO -最有用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CB1_MOBILE

    感谢您的建议。

    因此、我等待一些供应商代理能给我一个答案。

    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    该器件支持所有 TM4C MCU。 如产品页面上所列、支持以下所有器件:

    支持的器件:

    • SimpleLink MCU (CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
    • C2000、TM4C12x 和 Hercules 微控制器
    • 除 C54x、C62x、C670x、C671x 和 C672x 之外的 DSP
    • 基于 ARM Cortex A 的处理器
    • UCD3x 数字电源控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph

    感谢您的回答。

    我很高兴听到我的微控制器受到该探针的支持。

    您能否确认我的第一条消息中附带的引脚是否也兼容? 或者我需要购买适配器还是自己制作?

    非常感谢。
    此致
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我将演示 一个"JTAG 连接器编译"、我的员工从"ARM 文档"中提取了该文档。   (我们相信它是正确的-员工会发现它与您的简洁图相匹配(明智地))

    我想补充一下、您对这些33R 串联电阻器的使用- imho -证明在为 MCU 的 JTAG I/O 添加"稳健性"方面非常有帮助    此外、人们相信、您的保护二极管(两者都)需要快速响应、而肖特基二极管则需要能够最大限度地发挥保护作用。   这些组件应"放置"、尽可能靠近其目标 MCU 引脚。  

    我不赞成将33R 绑定到 nRESET -我更喜欢100R -最小值。   (延长 RC 时间常数)

    现在- ARM 的 JTAG 连接器指南/更新:

    Ciao、  

    CB1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    除了 CB1提供的内容之外、还有一些关于我的结尾的评论

    您显示的引脚分配有点令人困惑、因为它是单行标题、它是如何设置的、还是仅仅是表示2x10连接器的一种方法? 如果是2x10、那就没问题。 如果不是、我不确定我们是否有1x20行标题的连接器。

    它看起来像是 ARM-20引脚连接器的连接器图。 如果是、您需要在20引脚 CTI 连接器和您拥有的连接器之间连接一个适配器。 我相信探头包括这一点、因为它提到了一个"TI 20引脚至 ARM Cortex 20引脚转换器适配器"。

    您应该参考调试探针的专用用户指南、其中介绍了本机支持的连接器: www.ti.com/.../sprui94.pdf

    如果您想查看 JTAG 指南、TM4C 还提供了 JTAG 指南、其中包括有关 MCU 与特定连接器类型之间连接的说明: www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph

    是的、连接器是2x10。 我会购买该探头、非常感谢您的帮助!

    此致、
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CB1

    非常感谢您的帮助!

    是的、我们使用 FAST 和肖特基二极管。

    谢谢、此致
    Stefano