This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM57LHDK:从 UART 接收数据并将其写入 SDRAM。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712899/ccs-tmdxrm57lhdk-receive-data-from-uart-and-write-it-to-sdram

器件型号:TMDXRM57LHDK
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在处理 TMDXRM57LHDK。 我需要一个示例代码来从 UART 接收数据、然后将该数据写入 SDRAM。

此致

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zain、

    HALCoGen 有一个配置 SDRAM 和 UART 的示例: