This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:看门狗超时按预期加倍

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712785/tm4c123ae6pm-watchdog-timeout-double-as-expected

器件型号:TM4C123AE6PM

您好、查姆斯、

客户希望看门狗超时为1秒

他发现,这只狗在2秒后超时。

他正在使用 TIvAware、请参阅以下内容:

*! 独立时基的频率(16MHz)*/
#define SRVSF_WDT_FREQ       ((USIGN32) 16000000u)

/*! 看门狗超时:1s */
#define SRVSF_WDT_TIMEOUT      ((USIGN32) 1000u)

/*! 独立安全装置的计数器值*/
#define SRVSF_WDT_CNT        ((USIGN32)(((SRVSF_WDT_FREQ /((USIGN32) 1000u))* SRVSF_WDT_TIMEOUT))

 在 Init-function 中、他使用:
/*初始化看门狗计时器*/
ROM_WatchdogReloadSet (WATCHDOG1_base、ulWdtCntValue);

他读取了、该爪形离合器首先会导致计时器中断、然后在第二个超时后会进行 CPU 复位。

但他希望在看门狗超时后立即进行复位。

是否有任何进一步的设置?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、

    我相信您的客户已经在这里发布过、我正在为该主题提供服务、因此我将关闭此主题: e2e.ti.com/.../712424