This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:控制到达 FaultISR

Guru**** 2207170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712801/ccs-control-is-reaching-faultisr

工具/软件:Code Composer Studio

当我为 portf 配置中断时、控制器将进入 faultisr 无限循环。。 有人能帮我…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiva、

    我几乎没有足够的细节能够提供帮助。

    请提供以下信息:

    1) 1) MCU
    2) 2)您从哪个示例项目开始
    3) 3)您当前的软件、以便我们可以查看您拥有和未调用的函数

    另请参考此应用手册: www.ti.com/.../spma043.pdf