This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712930/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

关于 TMS570 LC4x (修订版 B)勘误表文档(SPNZ232B (2016年5月)中的 ERREA 工作表"L2FMC#5":

如果我们只访问0x0到0x003FFFFF 之间的闪存区域并进行数据读取访问,您能否确认勘误表不适用?

最好的农艺报

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    是的、没错。 在高达4MB 的内存范围内、不会出现错误的数据读取问题。

    此致、
    Sunil