This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/UNIFLASH:我想在 Linux 32位版本中使用 Uniflashv4

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712838/linux-uniflash-i-want-to-use-uniflashv4-in-linux-32bit

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

我想在 Linux 32位版本中使用 Uniflashv4。 但是、TI 没有此版本。

如何使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UniFlash 和 CCS 仅支持64位 Linux 发行版。 它们不能在32位分发版上运行。 要运行此工具、您需要64位版本的 Linux。

    此致、
    John