This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCZAD:为单触发 PWM 和 LCD 调色板动画配置的定时器可能出现异常。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712095/tm4c1292nczad-possible-anomalies-with-timers-configured-for-one-shot-pwm-and-lcd-palette-animation

器件型号:TM4C1292NCZAD

我想向上述标题的主题道歉、但无法做到。 我是原始海报、我失去了模板、很抱歉。 我试着问了一个相关的问题、但无法回答、所以我将道歉作为一个新话题发布。

我应该在原始帖子中包含的内容是、我已经完成了足够的测试、以确信下一步是创建两个开发套件应用程序、每个问题一个、并确认开发套件上也会出现问题。 但是、我的客户使用的是固件、因此他们没有理由为这项工作提供资金。根据经验、我知道在这两个应用程序之间、至少需要一周的工作时间、我无法自行承担这笔费用。 我还知道、即使在我向自己证明这些问题是异常之后、也需要几周甚至几个月的时间才能在 TI 的某个人面前获得证据、他们了解自己看到的内容并能够对此采取措施。 因此,我认为下一个最好的选择是把问题报告给社会,所以没有人花太多时间来解决同样的问题。

再说一次、我很抱歉失去了我的模板。

此致、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您以道歉的方式与社区联系。 实际上、我选择锁定该线程、因为最后一篇文章的内容低于我们对 E2E 社区帖子的期望、我不希望该线程可能脱离接触。 感谢您花时间道歉。 我们还感谢您努力向社区报告您遇到的问题。

    所提出的问题和问询是 TI 员工 Bob 以及我们活跃的 E2E 社区成员努力尝试和理解问题是否真正是由于未记录的行为而发生、或者问题是由于错过了设置步骤而导致的。 您描述的问题不是我们以前看到过的问题、而将功能添加到 TivaWare 的描述也引起了疑问、因为 TivaWare API 通常处理几乎所有功能(但存在一些例外情况、我们对此表示认可)。 根据我的读数(我没有积极参与、 但我在锁定该帖子时也回顾了该帖子)、多年来一直在使用 PWM 和计时器外设的经验丰富的社区成员似乎怀疑变通办法是解决该问题的正确方法、 这就是为什么提出了许多问题。

    最后、我们不必花几周或几个月的时间就能收到这样的问题、如果我们可以轻松地复制问题(例如通过获取触发问题的源代码等)、证据问题就更容易了。 当您遇到无法解释的行为问题时、请在此处发帖并寻求我们的知识。 我们是对这些器件的主要支持、因此、如果您的目标是在器件专家眼中发现问题、无论您使用哪种路径、都将是我们的问题。 E2E 恰好是最快的。

    如果您希望继续进行有关先前主题的技术讨论、请制作新主题、以便我们可以将技术讨论与此主题分开。 对于此特定主题、我将继续并在工作流方面将其标记为"已关闭"、但如果您有更多要说的内容或其他社区成员之一希望发表评论、我将保留该主题以供进一步答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如(假设)"海报的目标"-必须说、我确实"相信" 该海报"没有"使用中断。   因此、我不能逃避(部分)"海报沮丧"的责任。

    您应该注意到、我将海报的工作列为(两者)"聪明且资源丰富"、而这是"来源"、这促使我"深入" API 的源代码、以及"不满意"发现(缺失)"TAMIE。   在诊断方面、公司/我有相当公平的记录-如此之高、以至于我已经超过了 Tech 公司公共部门-其中大部分"欠"类似的"五"-甚至(我自己)的智慧。"

    也许今晚——“TAMIE”不会造成(另一个)冷汗——而“较新”的 CB1“机组人员”将会——入侵和折磨。

    海报的种类(以及供应商拉尔夫的类型)非常受欢迎。   我碰巧在"事实调查和证据规则/处理"方面接受了"特殊培训"、 "关键事实识别"的重要性不能过分强调...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不是目标。 不幸的伤亡。 我很难对技术挑战说"不"、我觉得自己被吸收进了过去的经验中、这将是几周的努力。 Ralph 已将该估计值调整到几天、但这仍然超出了我当前的日程安排。 感谢大家的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种"不幸伤亡"在军事上被称为"附带损害"。   (美国陆军信号/雷达官-设计/立即销售给国防部)

    对于那些投资"时间/努力"的人、应该应用特殊的"补偿"、以"帮助他人"。   MIT、Cal Tech、NASA、'UW-Madison、UA-Huntsville '(两个主要 Gov't Subs)、 Abbott Labs -多个客户其他人和'Ging Tech 公司公之于众'可能会'更好地告知和建议'-过去、松散地建议、 '浪费!'