This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 LWIP 和 FreeRTOS 的 SNMP 管理器

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712574/tm4c1294ncpdt-snmp-manager-using-lwip-and-freertos

器件型号:TM4C1294NCPDT

此处理器上是否有使用 LWIP 堆栈和 FreeRTOS 操作系统的 SNMP 管理器实施示例?  请注意,查找经理,而不是座席。

我们的开发基于 SPMA072应用手册(串行转以太网转换器)。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    遗憾的是、我们没有任何 SNMP 示例、无论是服务器上的管理器还是受管设备上的代理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Charles 的快速响应。

    MODBUS 呢? 是否有通过 TCP 使用 MODBUS 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    如果您有机会浏览所有 TivaWare 示例、那就是我们提供的所有示例。 话虽如此、我们也没有通过 TCP 传输的 Modbus。 但是、我发现这篇文章提出了一个类似的问题、可能对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../511646
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的快速响应。
    您引用的帖子非常有用。
    此致、
    Brian