This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何使用计时器生成 CAN 中断?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/712511/tm4c1294ncpdt-how-to-generate-can-interrupt-using-timers

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我想开发一个具有 CAN 中断的应用、并且希望在几毫秒后使用一个计时器来触发该中断、并使用一个计时器来进行发送和基于异步事件的中断来进行接收。 但是、我在 CAN 控制器中找不到任何这样的配置。

将批准任何帮助。

此致、

奥 poorv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定时器和 CAN 模块之间没有直接连接(就像 ADC 一样)。 您可以配置计时器、在一段时间后或定期为您提供中断、然后在计时器中断例程中启用 CAN 传输。 在接收到 CAN 帧时产生中断更直接。 您可以在文件 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\CAN\simple_rx.c 中看到这方面的示例